This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4007UB:TI* CD4007UBMT 问题

Guru**** 2978190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1655848/cd4007ub-ti-cd4007ubmt-issue-and-question

部件号: CD4007UB

我们以前在设计时使用了此器件* CD4007UBMT、但现在 TI 网站表明该器件 CD4007UBMT 已停产。 同一个系列中的其他器件仍然可用。

我们可以直接使用同一系列的 CD4007UBM96 或 CD4007UBM96.A 吗? 因为从规格和标记来看、它们实际上是相同的器件。

我想知道 CD4007UBMT 是否由于 Rosh 的原因而过时? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同一个芯片、“T“和“96“表示不同的卷带尺寸。