This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125:负载电容= 100pF

Guru**** 2961010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1652059/sn74ahct125-load-capacitance-100pf

器件型号: SN74AHCT125

您好的团队、

在我的 PCB 条件下、SN74AHCT125-Q1 需要驱动 100pF 的负载电容、但我在数据表的下面找到了说明。  

您能否告知这是什么问题/风险、以及是否可以驱动 100pF 负载?

SN74AHCT125-Q1 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载、同时仍满足所有数据表规格。 可以施加更大的容性负载;但建议不要超过 50pF。“

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流的绝对最大额定值为 25mA。 电容器的行为类似于短路、因此可能会超过该限值。 您应插入一个至少为 75Ω 的限流电阻器(这也会减慢输出边沿速度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    谢谢你。  

    您能详细说明一下上面的图表吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图展示了输出电压和输出电流之间的典型关系。 在正常工作期间、只需要 0V 至 5V 之间以及−8mA 和 8mA 之间的范围。 低于−0.7V 且高于 5.8V 时、大电流会流经 ESD 保护二极管。

    当尝试驱动高电平的输出短接至 0V 时、输出电流约为 55mA。 当尝试驱动低电平的输出短接至 5V 时、输出电流约为−μ A 60mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    IO 的绝对最大额定值定义为连续电流(–25mA 最高+/IO)。

    到输出负载的充电电流应为浪涌瞬态、而不是连续电流。  

    这一“连续电流“周期是多久?  

    我想知道 ns、us、甚至 ms 顺序是否可被视为“瞬态“并被允许。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瞬态电流没有单独的限制;您必须始终使用连续电流限制。 (但允许来自高达 50 pF 的容性负载的电流瞬态。)