This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:数字开关电平的直流分析数据。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1655666/txs0102-dc-analysis-data-for-digital-switching-level

器件型号: TXS0102

您好、
计划为具有 PHY 侧 (VCCA 1.8V) 和 (VCCB 3.3V) 的 MDC 和 MDIO 线路使用电平转换器。如果我们考虑 VOL、VIL、VIH、VIL 的数据表值、然后考虑 VOH、VIH、VIL、它在 PHY 侧无法正常工作。连接了数据表监听。  

image.png

image.png

 

但有 TXS 系列转换器的指南文档、其中 VOH、VOL、VIL、VIH 具有不同的价值。 使用该指南文档、将为所有人传递 DC 分析。附加 Snip 和 link 以供参考。  Guide DOC(指南文档)链接

image.png

 

请阐明在直流分析中应考虑哪一个?