This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:通过 3.3V GPIO 实现 LSF VREFB 控制

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1655511/lsf0102-lsf-vrefb-control-from-3-3v-gpio

部件号: LSF0102

您好、

按照数据表中的建议、我们计划使用 3.3V GPIO 驱动 VREFB。

image.png

在我们的应用中、VREFA 将首先供电、VREFB 稍后将通过 GPIO 驱动。 由于没有提到特定的电源时序要求、我们想阐明以下内容:

  • 条件 VREFB≥VREFA + 0.8V 是否 仅在器件启用 (EN = 1) 时适用?
  • 或者、当器件被禁用 (EN = 0) 时、是否也需要保持该要求?

您能否确认这种情况下的预期行为、特别是当 VREFA 存在而 VREFB 尚未驱动时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 为低电平时、所有 I/O 均被禁用、Vref_A 的电压无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当该器件被启用(EN 为高电平)时、需要满足 VREFB≥VREFA + 0.8V 条件才能实现正确的偏置和电平转换。

    如果尚未驱动 VREFB/EN 且 EN 为低电平、则 LSF0102 I/O 通道将保持高阻抗状态、因此在此期间预计不会进行转换。 LSF 系列没有特定的电源时序要求、因此只要该器件在 VREFB/EN 变为有效前保持禁用状态、VREFA 就可能出现在 VREFB 之前。

    在此期间、VREFB/EN 节点不应保持悬空;如果器件要保持禁用状态、则应保持低电平。

    谢谢。