This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:Flex 的数据请求

Guru**** 2955720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1654631/sn74lv14a-data-request-from-flex

器件型号: SN74LV14A

尊敬的团队:

好的一天、

为此、请提供替换 MPN。

SN74LV14APW

对于此 MPN、请提供以下详细信息。

MPN 更正了可订购 MPN MPN 生命周期阶段 包装类型 方向 器件标识 MSL
ULQ2003ADR            

对于此 MPN、请提供以下 MPN 的正确可订购 MPN

MPN 更正了可订购 MPN
ULQ2003AQDRQ1-TR  

谢谢您、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 E2E 分配问题的方式、我只能回答 SN74LV14APW 的请求。 我建议单独与其他 MPN 重新提交。

    SN74LV14APW 的交叉点为 SN74LV14APWR 。 作为同一器件、为了提高运输效率、我们只需通过电子方式从所有器件转移到卷带包装上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULQ2003AQDRQ1-TR 和 ULQ2003ADR 提供了上述 MPN 的详细信息。

    谢谢您、