This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:处理 TXB0106-Q1 电平转换器上的未使用引脚

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1655966/txb0106-q1-dealing-with-un-used-pins-on-the-txb0106-q1-level-shifter

器件型号: TXB0106-Q1

您好:

我使用 TXB0106-Q1 将多个逻辑引脚从 5.0V 电平转换为 3.3V、并且由于引脚数不是 6 的倍数、我在最后一个电平转换 IC 上还有一些剩余的值。 此 IC 的原理图附在下面:image.png

该原理图显示引脚 A/B 3-6 接地、这是否是处理未使用引脚的可接受方法?

谢谢、

 

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    是的、这是将未使用的 I/O 驱动到已知状态的好做法、以防止噪声耦合到附近的通道中。

    此致、

    插孔