This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:电压电平转换器输出外部或连接

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH1T45, SN74AVC2T244, SN74LVC32A, SN74HCS32, SN74LVC7032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1655553/sn74avc2t244-voltage-level-translator-outputs-external-or-connections

器件型号: SN74AVC2T244
Thread 中讨论的其他器件: SN74AVCH1T45、 SN74LVC32A、 SN74HCS32、SN74LVC7032A

我是否可以使用 1k Ω 电阻将多个转换器的输出连接为外部“或“门?

当其中一个输出变为高电平时、输出可以灌入多少电流?

请注意、该图适用于 SN74AVCH1T45、但我将使用 SN74AVC2T244  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emmanuel、

    我仍在研究这个问题、让我明天再跟进这个问题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel:

    请查看此常见问题解答以了解更多信息 — 我可以将 CMOS 逻辑器件的两个输出直接连接在一起吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个输出驱动为高电平而另一个输出驱动为低电平时、产生的电压为 VCC/2、即它无效。

    您可以尝试添加二极管和拉电阻器、但添加或门会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压电平对于该应用是正常的。 您能否确认 1k Ω 可以防止栅极损坏?

    此外、我是否可以获得采用 5 个或更多输入并在 3.3V 电平下运行的兼容或门建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel:

    或门由另一 TI 团队提供支持。 我建议发布另一个提出或选通提议的 E2E 主题。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当五个输出连接在一起时、可能有四个输出驱动为高电平、第五个输出必须从所有这些输出灌入电流。 1kΩ 足以将电流限制为安全值。

    没有五输入或门、但可以级联多个门。 任何 4× 2 输入或门均可使用、例如 SN74LVC7032A、SN74HCS32、SN74LVC32A。