This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 相同电平电压转换

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1656935/lsf0102-lsf0102-same-level-voltage-translation

部件号: LSF0102

您好:

我计划使用具有以下配置的 LSF0102:

VREFA = 1.8V
VREFB = 3.3V

A 端口:SDA 和 SCL 通过 10k Ω 电阻器上拉至固定的 1.8V。  
B 端口:SDA 和 SCL 通过 10k Ω 电阻器上拉至 1.8V 或 3.3V。  

我当前设计的电路板将连接到两个载板:
载波#1:B 端口信号上拉至 3.3V I2C 接口。  
载波#2:B 端口信号上拉至 1.8V I2C 接口。  

我的目标是将 A 端口上的 I2C 总线安全地转换为 1.8V、而无论 B 端口是由载板上拉至 1.8V 还是 3.3V。  

使用 LSF0102 这样做是否可行?  

提前感谢、
Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eren:

    是的、使用 LSF0102、此配置是可行的。 该器件是一款无源开关型自动双向转换器、因此每个数据引脚上的高电平由该侧的外部上拉电阻定义、而不是由 LSF0102 主动驱动。 在 VREFA 设置为 1.8V 且 VREFB 和 EN 通过推荐的 200kΩ 电阻器从 3.3V 正确偏置的情况下、A 侧 SDA/SCL 将保持在 1.8V。如果载板将 B 侧总线拉至 3.3V、该器件会执行 1.8V 至 3.3V I2C 转换。 如果载板将 B 侧总线拉至 1.8V、该器件有效地作为 1.8V 至 1.8V 双向直通运行。

    主要设计注意事项是避免 B 侧总线上的 1.8V 和 3.3V 同时上拉、确保 I2C 引脚为开漏引脚、将 EN 直接连接到 VREFB、并通过 200k Ω 将该节点上拉至 3.3V。

     谢谢