This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001-RJY-EVM:使用 TPLD 向看门狗馈送

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1658063/tpld2001-rjy-evm-use-tpld-to-feed-the-watchdog

器件型号: TPLD2001-RJY-EVM

您好的团队、

我正在将 TPLD 推广给客户、我想向他们展示 TPLD 的一个简单功能:为看门狗馈电。

它们需要每 28ms 向看门狗馈送一次、并且高电平脉冲应超过 30us。

我在 ICS 中设置了一个配置、但在仿真中看不到结果。 可以帮助我检查配置吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您的配置是正确的、仿真设置只是出现了一些问题。 确保点击左上角的“ENABLE multi-device“按钮。

    这样就会进入这个屏幕。 连接 VCC 和 GND、然后点击探头并选择要测量的引脚。

    设置完所有这些设置后、我的仿真就符合您的标准了。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Chris Pui