This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:偏斜

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1657502/sn74auc1g08-skew

器件型号: SN74AUC1G08

我正在查找此器件的封装间偏差信息。  在我的示例中、器件将处于相同的温度和电源设置。  计划使用 2.5V。   真的只需要一个缓冲器、和是我能找到的最接近的东西。   需要传播延迟、因为我要通过 200MHz、所以其他系列太慢了。   

如果有更好的解决方案:确实需要从 LVDS 到 2 个 并联的单端信号 1:2 和 2、因此 2x 1:2 LVDS/LVTTL【或类似产品】是理想之选。  除非我使用'28 来接收两个 LVDS 差分对并转换为单端、然后将与门转换为缓冲器、避免因每个端点具有残桩而产生残桩。  会导致我的偏差问题。