This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT04:典型输入电容 CD74HCT04M96

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT04, SN74HCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1657257/cd74hct04-typical-input-capacitance-cd74hct04m96

器件型号: CD74HCT04
Thread 中讨论的其他器件: SN74HCT04

您好:

对于 CD74HCT04M96、仅提供最大输入阻抗。 典型的输入电容是多少? 提前感谢!

此致、Luc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    该器件中没有指定的典型电容值。 我们只有最大电容。  

    我可以询问您的问题的背景、以便我可以尝试以另一种方式提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    你可能听说过一个关于 Nexperia 的小变化:-)

    我将更换 TI 器件的一些 Nexperia 元件、其中一个元件是 74HCT04D、653 至 CD74HCT04M96 。 Nexperia 数据表仅列出典型值、而 TI 仅列出最大值 我预计没有问题、但客户想知道规格的这种变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HCT04 最初由 Harris 收购、但在 PCN#20211220002.1 后、我预计可使用与 SN74HCT04 相同的芯片。 该数据表指定了 3 pF 的典型输入电容、但在 PCN 之后未更新。 我想实际输入电容与 SN74HCSxx 器件的输入电容类似(未指定,但最大值较低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答、帮助很大! 我还通过交换元件并进行比较来验证差异。 我认为范围没有明显的变化。