This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:电路审阅

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1661077/sn74ahct1g125-q1-circuit-review

器件型号: SN74AHCT1G125-Q1
《SN74LVC1G97-Q1 主题》中讨论的其他器件

请查阅:CAHCT1G125QDBVRQ1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    U5278 以及将 SOC_EN1 和 SOC_EN2 信号组合到 AUX_EN 中的两个二极管实际上是具有一个反相输入的或门。 这可通过 SN74LVC1G97-Q1 实现(请参阅其数据表中的图 3)。