Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AXC4T774
您好、
我 是否 可以 将 SN74AXC4T774 的/OE 信号 直接连接到 GND ?
我 看到 数据表 中提到 SN74AXC4T774 在 所有 数据 I/O 上都具有 71K Ω 集成的弱下拉电阻。
在 我看来 、 在 VCCA/B 稳定之前、即使/OE 连接到 GND、这也不应该是问题、这有道理吗?