This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603E:开关节点

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1660367/tpsm63603e-switch-node

器件型号: TPSM63603E

如果我不使用 SW、RBOOT 和 CBOOT、可以将其保持开路状态吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表中所示、Rboot 和 Cboot 连接在一起。

    此连接可以保持开路、但开关转换会更慢、从而提供更好的 EMI、但效率更差

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我保持 Rboot 和 Cboot、我是否仍使 SW 保持开路、或者覆铜是否连接到 GND? 数据表中显示的内容如下:  

    开关节点。 请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。 必须将这些引脚上的覆铜量保持在最小、以防止出现噪声和 EMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用其中两个转换器输出 5V 和 12V 电压。 我是需要使用 VLDOIN 中的电容器、还是可以将其接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SW 引脚不应连接到任何地方。

    VLDOIN 可以连接到 Vout、以实现 5Vout 设计。

    对于 12Vout 设计、可以接地或连接到输出电压。

    谢谢