This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT74:SN54ACT7811GB 机械封装数据

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1659950/sn54act74-sn54act7811gb-mechanical-package-data

器件型号: SN54ACT74

您好:

我正在查找 SN54ACT7811GB 的机械封装数据信息。 此器件型号已过时、因此我必须输入有效的器件型号才能将问题提交到 E2E 论坛。

我仍在板上使用此 IC (SN54ACT7811GB)、我将生产更多的板。 我们的 PCB 设计团队需要知道尺寸和焊盘尺寸、才能创建制造的文件。  如果您没有这个特定芯片的数据、是使用相同机械封装的另一个芯片吗?  

我有大约六个这类芯片备件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    以下是 68 引脚 GB 封装的图纸数据。 我强烈建议改用更标准的封装、因为我认为我们不再生产这样的器件。

    e2e.ti.com/.../mcpg023a.pdf

    此致、

    Chris Pui