Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74LVC1G14
我们一直在寻找 NXP (74LVC1G14GW) 的施密特触发反相器的第二个来源、并确定了 TI 的一种潜在替代方案 (SN74LVC1G14)。
但是、在我们的电路(请参阅所附的图)中、我们观察到 TI 逆变器需要的电流明显高于 NXP 器件和 2mA 器件。
根据数据表、我们无法解释这一差异。
您能帮助我们理解这种行为吗?