This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245EVM:机械图和尺寸

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1662913/sn74axc8t245evm-mechanical-drawing-and-dimensions

器件型号: SN74AXC8T245EVM

机械制图是否会显示 EVM 板的标称电路板厚度和任何安装孔的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我们仍在研究这一点、并将很快采取后续行动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timothy、

    对于电路板厚度、此 EVM 使用 62.5mil。 但是、该电路板上没有安装孔。

    此致、

    Josh