This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:TXU0304-Q1 和未使用的引脚

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1663273/txu0304-q1-txu0304-q1-and-unused-pins

器件型号: TXU0304-Q1

TXU0304-Q1 的未使用引脚是否可以保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elvis、

    是的、由于所有输入都在内部下拉、因此您可以将未使用的 I/O 引脚保持悬空。  

    此致、

    Josh