This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:申请 HBM 和 CDM ESD 等级

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1662673/cd74hc4050-request-for-hbm-and-cdm-esd-ratings

器件型号: CD74HC4050

尊敬的专家:

我的客户正在对 CD74HC4050M96 而非 Nexperia 进行评估。

并且发现数据表中没有 ESD 信息。

您能给我提供 HBM 和 CDM 吗?

 

BR

Emma

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    我们没有为此特定器件收集 ESD 数据、因为它是较旧的旧版器件。 根据其他测试数据、我们知道该器件系列的 ESD 等级为 HBM > 1000V、CBM > 250V。 如果您想要获取此特定器件的 ESD 数据、我们必须提交 ESD 申请并自行获取数据、这至少需要 6 周的时间。

    理想情况下、我建议  采用 SN74AC17 作为替代方案。 这是一款具有 1.5V 至 6V 电源和更高驱动强度的 6 通道缓冲器。 数据表中还具有 ESD 等级。

    此致、

    Chris Pui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    CBM 仅高于 250V 吗?  其他通风设备通常高于 1000V。 请您确认一下。  

    此外、如何满足 ESD 请求。 您能告诉我方法吗?  

    感谢您的推荐、但这不是 P2P、客户可能不采用。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    我们没有 ESD 测试数据、因此我无法确定 CBM 等级是多少。 但是、该器件系列的其余部分至少具有 250V CBM。

    我将提交 ESD 申请、获取此器件的 HBM 和 CBM 等级。 您能提供所需的封装规格吗?

    此致、

    Chris Pui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    它是 CD74HC4050M96、我只需要 HBM 和 CBM。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    谢谢您的信息、我将提交请求。 至少需要 6 周才能获得结果。 测试完成后、我们还将适当地更新数据表。

    此致、

    Chris Pui