Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPLD2001
您好:
我想使用 TPLD2001 作为特定的 SPI-GPIO 扩展器。
`m、我会在所有 TI 文档(数据表和应用简报)中绝对错误地描述 SPI 功能。 也没有任何工程示例……(
请参阅下面 TPLD2001-Q 数据表的屏幕截图。

据我所知、寄存器地址 (A7-A0) 是下表中定义的“偏移“。

在我的例子中、虚拟输入和虚拟输出的阻抗`s 0xE0 和 0xE1。
但什么是“偏移“? 偏离什么? 从“扩展地址“开始?
但是、文档中没有对术语“扩展地址“的任何描述。
您能否请提供真实的 SPI 帧结构以及每个数据字段的正常说明?
——此致,
Victor
P.S.
InterConnect Studio 1.7.5+1485 存在错误。
PDF 报告中的原理图看起来经过裁剪。 只有 3 个引脚!
令人惊叹的软件质量...