This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:90%置信水平

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1663536/sn74lvc1g66-90-confidence

器件型号: SN74LVC1G66

尊敬的团队:

客户需要 90%的置信度数据、但我们只有 60%的置信度、您能否提供帮助?

您可以参考以下链接、提前感谢:

LM7321:90%置信度 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

BRS、

Francis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我们使用此器件的汽车认证版本和 FS 报告;这将显示时基故障率和其他信息。

    随附:e2e.ti.com/.../sffsa11.pdf

    谢谢您、
    Arya