This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562206:电源

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1663325/tps562206-power

部件号: TPS562206

您好 TI 支持团队:
为什么在引脚 3 已经为 GND 时在数据表中添加一个电容器(引脚 3 已为 GND)? TPS56220x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、2A 同步降压转换器数据表(修订版 A)  image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    感谢您指出这里有一个拼写错误、应该是引脚 1。

    此致、

    Usha。