This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS151:SN74LS151 静态电量

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1666418/sn74ls151-sn74ls151-static-electricity-level

器件型号: SN74LS151

您好:

客户要求提供有关组件静态电量的信息芯片型号为 SN74LS151DR 和 SN74LS164DR、这两种型号未包含在数据手册中。 请帮助提供。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我们无法提供此旧零件的数据。