Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPLD1202
您好、
我想确认 TPLD1202 的编程选项。
我的理解是、TPLD1202 使用一次性可编程 NVM。 您能否澄清以下几点?
- 永久 OTP 编程后、能否使用新设计更新、部分编程或覆盖同一器件?
- OTP 编程后、I²C 通过 SPI/Δ I 接口更改内部配置或运行参数吗?
- SPI/μ I²C 寄存器是否发生变化易失性、这意味着器件在下电上电后返回到 OTP 配置?
- 是否可以在每次上电时将 OTP 留空并从外部 MCU 加载完整配置?
- 是否可以在没有编程周期限制的情况下重写临时配置?
谢谢、
Conor