This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:OE 的上拉电阻值

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1666002/txs0104e-pullup-resistor-value-for-oe

器件型号: TXS0104E

您好、

我是否可以使用 10k 电阻器将 TXS0104EPWR OE 引脚连接到 VCCA (1.8V) 以启用芯片?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您永远不想禁用芯片、可以将 OE 直接连接至 VCCA。 否则、10kΩ 正常。