Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXS0108E, TXU0304
器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304 、TXU0104、TXU0204
我们设计了一个电路板、为 SPI 应用使用了 TXS0108E 器件在 1.8V 和 3.3V 之间进行转换。 输出波形没有很好地跟随输入。 这似乎是一个非常简单的问题、但我们不能弄清楚为什么它是这样做的。 这是示波器曲线的屏幕截图、原理图的一个片段和电路板布局的屏幕截图。 有什么想法可能会发生在这里? 示波器迹线是在转换器输出端无负载且 MSPM0G 微控制器驱动 3.3V 侧的情况下捕获的。 我们实际上在中设计了 TXB 器件、但发现它不起作用、因此我们尝试了 TXS 器件。 也没有喜乐。
感谢您提供的任何见解或建议
John