This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:车身标识问题

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219-Q1, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1668126/tmux1219-body-mark-issue

器件型号: TMUX1219

尊敬的德州团队:

在我们的 IQC 检查过程中,我们发现收到的材料与指定 MPN 的主体标识不匹配。

MPN: TMUX1219DBVR
问题: 收到错误的部件–主体标记与原始 MPN 不匹配。
检查详细信息:
请调查此问题、并确认是否 为被拒绝的 20 号货件更换或安排了货件

随附缺陷详情和支持图片供您参考
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    “3GUT“顶部标记是 TMUX1219-Q1 器件的顶部标记。 在短时间内、非 Q1 和 Q1 器件都使用 Q1 标识进行印刷。 由于问题已经解决、因此新 TMUX1219 材料的顶部标识将正确无误  、即 26IT 或 1VZF。

    我可以确认您收到的材料是 TMUX1219DBVR、因此您可以继续使用它。

    此致、
    Katy