Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT74, CD74ACT74-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CD74ACT74
TI 团队大家好、
我正在查看 CD74ACT74M96 器件作为 SN74ACT74MDREP 器件 的替代器件。 SN74ACT74MDREP 目前在 TI 网站上列为 NRND、因此我将评估同一 ACT 逻辑系列中的有源器件。
在继续之前、我想澄清几个与器件结构和已发布产品信息相关的一般事项:
- 作为 TI 标准封装更新的一部分、CD74ACT74M96 是否已过渡到铜键合线?
- 如果是、这种重大变化是否会影响器件相对于 SN74ACT74MDREP 器件的形式、时基故障或功能?
我们的目标是确保 FFF 兼容性和可靠性一致、以实现长期支持。
感谢您的帮助。