Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1673483/cd74hc4046a-jitter-is-showing-up
器件型号: CD74HC4046A
情况:
使用一个电阻器 R1 安装 PLL CD74HC4046A(例如 14K Ω)、当向引脚 14 施加外部正弦波信号时、PLL 将在很大的频率区域内锁定而不会产生任何干扰。
我想知道起始频率、为了获得该电阻 R2、需要放置一个频率取决于 R2 值的信号、在没有任何输入信号的情况下便会出现。
当以较高的频率施加引脚 14 上的输入信号然后进行调整时、将出现严重抖动
如何才能获得锁定以在没有抖动的情况下实现更高频率的启动频率?