This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPUL2T323:时间设置查询

Guru**** 3009500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPUL2T323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1674222/tpul2t323-time-setting-inquiry

部件号: TPUL2T323

您好的 团队、

客户正在评估 TPUL2T323 以生成>13 秒的脉冲。

这些内容在数据表中可找到 150k Ω+ 100nF 以获得 14.3s 适用于它们。

使用 Excel 工具进行计算时、他们发现标称值变为 13.78s;

根据数据表中的图 5-15、K 值为~0.9、因此 Excel 表看起来不错、因为它们得到了接近的 K 图。

我们不知道为什么表 5-1 值与 Excel 值不匹配、您能帮助检查一下吗?

如果客户想要一个大于 13 秒但又靠近它的良好匹配、您推荐的 RC 组合是什么?

image.png

image.png

 

image.png

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    150k Ω 和 100nF 或大约~90nF 的小电阻似乎没问题。

    数据表表格数据来自基准测试、Excel 数据来自仿真、因此数据表的平均值应该略高一些。  

    请记住、输出脉冲具有 10%的误差裕度、因此还需要计算 13 秒的输出脉冲宽度并获得 14.2 秒的值。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    感谢您的反馈。

    您表示表 5-1 是基准测试结果吗?

    如果是这种情况、Excel 计算可得到时间范围、我们只需确保最小值和最大值满足客户要求、这是可以的、我的理解是否正确?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    是、表 5-1 包含基准测试结果。

    是的、我认为您的理解是正确的。 无论您设计的时间是什么、都有+/- 10%的误差、只需了解一下。 客户需要确定 10%的误差幅度。

    此致、

    Malcolm