Other Parts Discussed in Thread: TXG1041, TXV0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AVCH8T245
主题中讨论的其他器件: TXG1041、 TXV0108
您好、
SNK74AVCH8T245 的脉冲偏移是什么? 通常、可以通过 Tphl-TPLH 计算脉冲偏移、但其数据表中没有 Tphl 和 TPLH 的最小值和最大值。
客户规格。 数据速率为 200Mbps、脉冲宽度为 5nS。 需要脉冲偏斜来检查是否存在任何风险。
案例 1:Vina=1.8V、Vinb=3.3V。
CASE2:VINA=3.3V、Vinb=3.3V