This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPUL2T323:如何处理未使用的通道

Guru**** 3009500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPUL2T323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1673278/tpul2t323-how-to-handle-unused-channel

部件号: TPUL2T323

您好的团队、

客户计划使用 TPUL2T323。 它们只需要使用 1 个通道。

对于未使用的通道、他们可以进行以下电路连接吗?

2/T - GND
2T - GND
2/CLR–GND

2Q、2/Q、2C、2RC - NC

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    他们可以进行以下电路连接。

    此致、

    Kollin Ewing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kollin:

    想通过看到“以下电路“确认您的意思是否与我提到的相同?

    2/T - GND
    2T - GND
    2/CLR–GND

    2Q、2/Q、2C、2RC - NC

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉混淆、我确实是要确认以下连接正常、不会引起任何问题。  

    2/T - GND
    2T - GND
    2/CLR–GND

    2Q、2/Q、2C、2RC - NC

    此致、

    Kollin Ewing