This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:VCCA =1.8和 VCCB =2.5时 VOH 和 VOL

Guru**** 2387090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065929/sn74axc8t245-q1-voh-and-vol-when-vcca-1-8-and-vccb-2-5

部件号:SN74AXC8T245-Q1

您好,

当 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 2.5V 时,VOH 和 VOL 将是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这两个常见问题可能有助于:  

    [FAQ]如何确定 CMOS 逻辑设备的输出电压(VOH,VOL)或输出电流(IOH,IOL)? 

    [常见问题解答]数据表中给出的规格值之间的估计最佳方法是什么? 

    数据表值是设备测试的设置参数。 数据表上没有任何内容,我们无法保证任何值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    所以,在这两个链路中,只有 VCCB 涉及线性插值?
    如果是,为什么 VCCA 在数据表中提到 VOH?

    或者在其他领域:
    VCCA=1.8和 VCCC=2.5时的 VOH 与相同
    VCCA=VCCB =2.5时 VOH?


    另一个问题是有关最大数据速率的问题:
    数据表声明“从1.8 V 转换为3.3 V 时支持高达380 Mbps”
     但在这种情况下,tpd 的最大值为4/5 ns (200 Mbps-250Mbps)。
    你能解释吗?
    如果我 使用的是 VCCA=1.8 VCCC=2.5 (tp=5nS 最大值),那么我不能在边缘使用100MHz 的 CLK?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    VOL/VOH 规格仅取决于输出电源,输出电源可以是 A 端口或 B 端口。 这就是列出这两种耗材的原因。 在这方面,输入端口的电源不会影响输出端口。

    TPD 不代表最大数据速率,而是信号的延迟时间通过设备传播。 数据速率将受输出驱动器和电容负载的能力限制。 此设备应该能够处理这些耗材的100MHz。

    此设备将用于哪个接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是一个专用的并行8位接口(单向),我们通过 Ser(913)/DES(914)发送。  
    我们使用的是去滤器(DS90UB914)和 FPGA 之间的设备。
    脱雾器 VDDIO 为1.8V,而 FPGA 为 LVCMOS 2V5。



    信号1:  为 PCLK,100 MHz。
    信号2:100ns 脉冲宽度,4-5 us 周期。
    信号3:变化,120nS 至1US 脉冲宽度, 4-5 us 周期。

    其他信号较慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    感谢您的介绍,AXC 系列是我们的固定低压转换系列,应该在这里工作。