This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:SN74LVC1G04YZVR 顶部标记

Guru**** 2765925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066462/sn74lvc1g04-sn74lvc1g04yzvr-top-marking

部件号:SN74LVC1G04

部件号 SN74LVC1G04YZVR

实际顶部标记与数据表1不匹配。

实际:抄送

数据表:CC 7.

请帮助检查哪个顶部标记正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我认为这应该是正确的标记。 从我的解释来看,它似乎有一个“CC” 或 “7”。  下面的屏幕截图来自 ti.com/partlookup,与数据表一样,在不同行上显示“CC”和“7”。  

    如果您仍然担心,能否发送带有标记的设备图片,我可以看到我们可以找到的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特,您好!

    感谢你的回复。 你的回答对我有很大帮助。

    让我们看看您的建议所显示的最高标记。 下面是顶部标记的图片。 请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我能够确认"CC" 是正确的标记。

    我们在任何地方都找不到“7”标记的提及。 网站会自动更新,因此我们不太确定网站来自何处。