This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:支持10s 脉冲输出和 PSPICE 模拟文件

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066591/sn74lv123a-support-10s-pulse-output-and-pspice-simulation-file

部件号:SN74LV123A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的:

我的客户有一项要求,使用 SN74LV123A 支持10秒长脉冲输出,不确定 SN74LV123A 是否支持这一要求? 有任何申请建议?

要使用 PSPICE 模拟文件,请下载“SN74LV123A PSpice 模型(修订版 C)”。在.lib 文件中,我可以看到模型版本是1.1,还显示版本1.2修订模型以支持更广泛的脉冲持续时间。您能否共享模型版本1.2?

谢谢

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    [引用 userid="267775" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066591/sn74lv123a-support-10s-pulp- output-and -pspice-simulation -file]我的客户有一个要求,使用 SN74LV123A 支持10秒长脉冲输出,不确定 SN74LV123A 是否支持此要求? 有任何申请建议?

    是的,可以使用非常长的输出脉冲,但它们需要非常大的电容器值。 请注意,电阻值有限制,但电容器没有限制。

    此外,由于 RC 输入处可能存在泄漏电流,电阻器不应超过20千欧(最高125C 操作)或200千欧(最高85C 操作):

    我正在使用泄漏电流电阻器上的最大压降0.5V 来计算最大值。

    使用这些限值,在高达85C 的情况下获得10s 脉冲,大约值为:

    10 = K * R * C

    对大电容器使用 K =1 (图3)

    R * C = 10

    选择 R = 10kohm (任意)

    C = 10 / 10k = 1000uF

    这些将是我的起始值,然后我将使用为最终版本计划的相同电容器构建电路,并调整 R 以获得所需的定时。 下一步是在包含所有组件的温度室中进行测试,以确保脉搏保持在所有工作温度的所需范围内。

    很可能模型的创建者在添加更宽的脉冲持续时间功能时忘记更新版本号。 此模型没有其他版本。

    此外,用于 MMV 电路的 PSpice 模型不能保证其功能。 我强烈建议为客户的应用构建原型电路,以便他们可以确定所需的确切组件值。

    同样重要的是要注意,这些器件不适合精确的定时应用,如果它们需要“超过10秒”,并且脉冲可以在大约10到20秒之间,那么它们就可以获得这种精度级别。 如果他们需要更准确的信号,那么另一种解决方案就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,埃米尔,这对我们有很大帮助。