This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:VCC =5V 电源,断电电流更大,约为5mA

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LV1T125, SN74LV1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066097/sn74lvc1g240-vcc-5v-power-supply-power-down-the-current-is-bigger-about-5ma

部件号:SN74LVC1G240
“线程”中讨论的其它部件:测试SN74LXC2T45SN74LV1T125SN74LV1T04

您好,

控制信号引脚1和引脚2为3.3V,当 Vcc =5V 时,引脚1被拉出3.3V (关),电流高,大约5mA;进行了一些测试,我发现当 Vcc 低于3.6V 时,这是正常的。 当 Vcc 超过3.6V,时,问题就会出现;示意图如下所示:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用5 V 电源时,3.3 V 不是有效的输入电压(VIH 更高)。

    当输入电压不靠近电源轨时,您将获得交叉电流。 请参阅 ΔICC 规格和 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?

    添加一个像 SN74LXC2T45这样的电平调节器,或者使用具有较低输入阈值的逻辑门,如 SN74LV1T125/SN74LV1T04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克莱门斯:

    请帮我检查示意图是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一种将信号水平切换至5 V 的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里需要注意的一点是过渡速率,特别是 Vcc/2 (2.5V)左右。 47k 可能不够低,无法产生足够快的边缘,这取决于多种系统因素。 这是此类电压转换电路的常见问题。

    客户可能需要降低该引体向上值以确保快速输入转换(需要为5 ns/V)。我建议 VIL 和 VIH 之间的转换速率应较快,因此,从1.5V 到3.5V 的转换最长应为15 ns。

    [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?