This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:当 VCC =3.3V 时,如何确定 VIH 和 VIL?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066448/cd4504b-when-vcc-3-3v-how-vih-and-vil-are-determined

部件号:CD4504B

您好,

我的客户希望使用 Vcc=3.3V 和 Vdd=7.2V 的外壳。 根据相关问题,我的 Vcc=3.3V 也可以在客户使用案例中工作。

但在 DC4504B 的数据表中,Vcc=3.3V 的 VIL 和 VIH 没有规格。  

请告诉我们 Vcc = 3.3V 时的 VIL 和 VIH 的最小/最大值吗?

此致,纽约州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3 V 时,没有保证(无论是 VIH/VIL 还是传播延迟)。

    您可以从其他值推断出并假设0.3×VCC / 0.7×VCC。 在任何情况下,其它3.3 V 设备都应该在将高阻抗 CMOS 输入驱动到靠近导轨的位置时没有问题。