This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:如何知道准确的 K 值?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066176/sn74lvc1g123-how-can-i-know-accurate-k-value

部件号:SN74LVC1G123

尊敬的团队:  

我可以在如下数据表中看到 K 值图形。 这是计算值还是测量数据?  

如果此值是计算值,请告诉我在特定条件下计算 K 值的公式。  

但如果没有,如何知道3.3V VCC 和 Cext 470nF 下的准确 K 值? 我是否只需要使用图表进行估算?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K 是测量的,您必须估算(或测量自己)。

    如果您想获得准确的脉冲长度,请不要使用 RC 电路,而是使用带有晶体振荡器的计数器或微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,  

    感谢您的评论。