This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑缓冲器和逆变器具有最高输出电流

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G86, UCC27325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066401/logic-buffer-and-inverter-have-highest-output-current

“线程”中讨论的其它部件:SN74LVC2G86UCC27325

我们需要逻辑缓冲器和逻辑逆变器来驱动具有200Ω Ω 差动负载的差动逻辑输入。  正常工作温度为100°C 至125°C:

 

我找到了以下示例:

 

 

零件号

功能

高 mA

低 mA

θja Ω,°C/W

DigiKey 是否可用?

SNJ54LVTH244AW

缓冲区

-32.

64

58.

SN74LVTH245AMDBREP

总线收发器

-32.

64

69.5.

是的

SNJ54LVTH541W

缓冲区

-32.

64

58.

SNJ54LVTH240W

逆变器

-32.

64

58.

 

 

请找到正确的部件:

  1. 至少-40°C 至125°C
  2. 低°C/W
  3. 更大的驱动电流。
  4. 交货周期短。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam,

    5V 电源时的200欧姆负载仅为25mA,因此有许多设备可支持此功能。 通常,您会遇到麻烦的地方是逻辑设备的最大总电流-它们并非真正设计用于同时在所有输出上持续驱动这一大功率。

    我不知道为什么您选择了 TTL 兼容,军用级,总线保持设备。 您的系统是否满足所有这些要求?

    电源是5V 吗?

    输出负载是多少(仅200欧姆,或者电容负载/传输线路)?

    工作频率?

    需要多少个信道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有最强对称输出驱动器的逻辑系列是 LVC (5 V 时为±32 mA)。 您可以使用 SN74LVC2G86将缓冲器和逆变器都安装在一台设备中。

    要获得更高的驱动强度,请使用 UCC27325 (额定电流±200 mA)等栅极驱动器;它还可在带有散热垫的 HVSSOP 封装中使用。