This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G34:请您 ΔICC 更多解释?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066374/sn74aup2g34-could-you-please-explain-icc-more

部件号:SN74AUP2G34
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

 ΔICC,这是什么意思? 对于缓冲芯片来说,电流似乎太大。 我只是好奇。 感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    还有一个问题,ICC 是否表示供应电流? ICC 是多个 uA,但 IOL 可能是多个 mA。 怎么回事?

    成为,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    ICC 是 设备的电源电流。

    电阻器是在向 Vcc 引脚提供电压的电源处测量的。 这是通过其中一个导轨(Vcc 或 GND)的输入进行测量的,并且未连接输出,测试条件如下所示:

    ΔIcc 是输入未保持在导轨上时电源电流的变化,测试条件的变化表明:

    由于输入不再位于导轨上,因此输入电路中存在一些直通电流。 此常见问题 解答:[FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?