请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AUP2G34 “线程:测试”中讨论的其它部件
您好,专家,
ΔICC,这是什么意思? 对于缓冲芯片来说,电流似乎太大。 我只是好奇。 感谢您的帮助!

巴西,
电子郑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
ΔICC,这是什么意思? 对于缓冲芯片来说,电流似乎太大。 我只是好奇。 感谢您的帮助!

巴西,
电子郑
您好,电子
ICC 是 设备的电源电流。
电阻器是在向 Vcc 引脚提供电压的电源处测量的。 这是通过其中一个导轨(Vcc 或 GND)的输入进行测量的,并且未连接输出,测试条件如下所示:

ΔIcc 是输入未保持在导轨上时电源电流的变化,测试条件的变化表明:

由于输入不再位于导轨上,因此输入电路中存在一些直通电流。 此常见问题 解答:[FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?