This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT04:TA,SN54ACT04,SN74ACT04之间的差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ACT04, SN74ACT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066058/sn54act04-difference-between-ta-sn54act04-sn74act04

部件号:SN54ACT04
“线程 :SN74ACT04”中讨论的其它部件

您好,

你好。  第3页上数据表的电气特性表的 TA,SN54ACT04,SN74ACT04之间有何区别,特别是在 ICC 行上? 请给出建议。 非常感谢。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54act04.pdf

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    最后两列:SN54ACT04, SN74ACT04 是指两种不同的设备。 “54”是军用级零件,额定温度范围更大。 TA 列是指环境温度为25 C 时测试的设备