This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC 与 SN74AUP 系列

Guru**** 1957125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065969/sn74lvc-vs-sn74aup-series

您好,

 在芯片组材料和组装方法/材料方面,SN74LVC 系列和 SN74AUP 系列有何区别? 它是否基于相同的制造流程?

BEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bea,

    两者都是基于切片的半导体。 它们并非建立在完全相同的工艺技术之上。

    LVC 是以最大驱动强度作为关键功能开发的,而 AUP 是为最小功耗开发的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的及时回复。 两个系列的材料成分(芯片和组件)是否相同,但只有工艺技术不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bea,

    确切的组成取决于您感兴趣的特定设备。 我不能同时为整个逻辑家族说话(尽管你会看到许多相似之处)。

    我们的网站上提供了任何特定设备的确切材料成分,查找这些数据的说明与可靠性数据 相同:https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873626/faq-how-do-i-find-reliability-data-for-a-logic-device 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。