This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:弹跳效应

Guru**** 2751205 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070151/txb0104-bouncing-effect

部件号:TXB0104
线程中讨论的其他部件:TXU0304SN74AXC4T774

大家好,团队

美好的一天! 代表客户发布。 在这里。  

我们正在设计 TXB0104RGYR
我们发现输出引脚10有一些弹跳效应。
我的意思是,信号与输入信号不一致。
如果设备处于空闲状态,则其输出正常且与输入相同,如果我们尝试探测信号/连接到另一台设备,则输出将弹出。

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森,你好

    我们将需要问题的范围镜头,而不是逻辑分析器捕获。 看到出现问题的输入和输出信号会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦,

    此处附加了一些信号捕获  

    不连接任何设备

    Without slave (scope connected at LIN HEADER) With Aardwark slave connected at LIN HEADER:

    连接到 aardwerk 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳纳达尔,

    我本来希望看到问题信号的输入和输出,但从范围捕获中我可以看到什么可能导致问题。 由于没有连接任何设备,因此有很多振铃和串扰,这对我来说表明这可能是由不理想的布局造成的。 我认为连接 aardwerk 工具会通过电缆增加更多的线路长度,因为信号完整性越来越差。 修复此问题的最佳方法是清理布局,提供良好的干净电流返回路径。 这也可能有助于获得一些源端接以抑制振铃,在接近输出的位置添加~33欧姆系列电阻器很可能会在这里完成工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    感谢您的回应,我们的板上有一个良好的模拟布局,我也认为这种噪音不会影响低速信号,不管怎样,我们将重新捕获水平转换器信号,让我向您提供,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    感谢您的回应,我们的板上有一个良好的模拟布局,我也认为这种噪音不会影响低速信号,不管怎样,我们将重新捕获水平转换器信号,让我向您提供,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 信号始终是高速信号;重要的不是信号频率,而是信号边缘的上升/下降时间。

    TXB 信号通过连接器和电缆传输。 这很可能是造成此类问题的原因。

    是否有任何信号实际上是双向的? 如果没有,请考虑使用 TXU0304之类的缓冲转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 TXB0104RGYR 将电平转换为1.8V 至3.3V。 目标接口为 SPI。

     

    您的意思是 TXB0104RGYR 不支持双向?

     

    电缆的长度限制可接受。 当我们直接连接 Aadvark 分析仪时,我们会看到前面所述的反弹效应。

     

    希望以前显示从级别转换器到标题的布局参考。

     

    您能否就此问题提供建议?

     

    电路参考如下所示,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 确实支持双向信号。 但这种支持需要一种特殊的 I/O 驱动程序体系结构,该体系结构对 I/O 信号施加了相当严格的限制;请参阅数据表的第8.3.3和8.3.5节。

    您的主板(或连接到分析仪的主板)似乎违反了这些限制,因此不能使用 TXB。

    您的 SPI 信号是单向的,因此您只需使用 TXU0304或 SN74AXC4T774等缓冲转换器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,克莱门斯·拉迪施,

    感谢您的回复,

    我们已根据以下要点分析了我们的主板:

    总线电容: “仅连接一个设备”,主板上从 IC 接头连接到 Aardvark 工具的一对一连接

     

    2.从 TXB 到收割台的总长度最大为17mm,随附的总取值长度供参考。

    3. 我们在第11层(接地平面)有良好的接地参考,信号在第12层(蓝色)上路由,下面是附加的布局图像

    请查看并告知我们。

    如果您仍然觉得我们需要更换零件,请建议使用销钉兼容零件号,否则会对我们的设计和计划产生重大影响。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,迹线,连接器,电缆的总电容,无论电缆的另一端连接什么,分析仪都过大。

    TXU0x04与 TXB0104引脚兼容,但 RGY 封装中不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    我们已将现有 IC  TXB0104RGYR 更改为  TXU0304Q1PWR,并附上了该原理图供您查看,请检查并确认。  

    感谢   e2e.ti.com/.../TI_5F00_TXU0304Q1PWR_5F00_Sch_5F00_review.pdf 的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TXU0304时,前三个通道从 A 到 B,第四个通道从 B 到 A。因此您必须将信号移至 B4/A4Y 引脚。 (A/B 表示电压;Y 引脚为输出。)

    第二个转换器有两个从3.3 V 到1.8 V 的信号。使用 TXU0304处理此问题的唯一方法是使用 VCCA = 3.3 V 和 VCCB = 1.8 V,并将 CS1_N 信号移至 B4/A4Y 引脚。

    其他的一切都还可以。