This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS373:在输出端获得反向信号

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070821/sn74ls373-getting-inverted-signal-at-the-outputs

部件号:SN74LS373

您好,

我们在设计中使用 SN74LS373DW 闩锁。

 在测试过程中,在锁存器的8个通道中 ,我们获得了2个通道的反向输出。 但所有其它通道的输出与输入相同。 (在这些情况下 CLK 较高)

我想知道原因是什么?

请在这个问题上帮助我们。 附加捕获的波形以供参考。

谢谢,

南西尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纳西尼,

    您是否已完成 A-B-A 交换以查看部件或主板是否出现问题?

    此外,您能否提供一个示意图,显示与 LS373的连接(以及示意图中可能未显示的任何负载/连接器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    我们尚未执行 A-B-A 交换。

    我们怀疑 IC 出现故障。 如何确认?

    谢谢,

    南西尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纳西尼,

    为我提供完整的示意图可以帮助我检查任何可能与零件使用相关的问题。

    将部件换出另一个主板并放置新部件(A-B-A 交换)可以确认问题是单个 IC 出现故障还是设计问题。

    我想到的另一件事——该装置的电源是否有旁通电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    感谢你的回复。

    下面是 IC 的示意图连接。

    如果设计有任何问题,请告诉我。  

    谢谢,

    南西尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从提供的示意图中得出任何信息。