This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT74:如何获取 SN74HCT74PWR,SN74AHCT245PWR 和 SN74ACT00PWR 的 IBIS 模型?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069091/sn74hct74-how-can-i-get-the-ibis-model-of-sn74hct74pwr-sn74ahct245pwr-and-sn74act00pwr

部件号:SN74HCT74

大家好,团队

如何获得 SN74HCT74PWR,SN74AHCT245PWR 和 SN74ACT00PWR 的 IBIS 模型?

非常感谢。

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    我将研究我们是否有资源来创建这些模型。 这可能需要一些时间,如果无法获得这些模型,我会提前道歉。  

    我现在将关闭此线程并保持更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    不幸的是,我们没有  SN74HCT74PWR 的型号。 对于其他两个部件,可以在产品页面->设计/开发中找到它们。 我也在本答复中附上了 zip 文件。  

    Sclm076: SN74AHCT245PWR  

    SCAM048: SN74ACT00PWR

    e2e.ti.com/.../sclm076.zip

    e2e.ti.com/.../scam048.zip