This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G80:逻辑论坛

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, SN74HCS74, SN74HCS72, SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069887/sn74aup2g80-logic-forum

部件号:SN74AUP2G80
线程中讨论的其他部件:TLV62569SN74HCS74SN74HCS72SN74HCL

你好,埃利斯,我刚刚发现你在4年前对丹尼尔的回复,该回复是关于将一台 Momentary 交换机转换为一台维护好的交换机,我希望你能帮助我解决我的问题。

我发现一些类似的电路使用 TI 4093B IC,当与 Power PET 和 nType 2N2222晶体管一起使用时,转换过程似乎相当简单。

我想知道 TI 是否有适合转换和使用该 IC 或类似产品的电路图。  我曾问过类似的斯特凡诺·帕纳罗埃尔斯特的问题,但刚刚找到了你的4个职位。  在我的情况下,我将使用锂离子电池供电3.7V,并使用开关为我正在构建的降压转换器启用/禁用 TLV62569 IC,使用的原理图是从 WEBench 收集的。  通过与电流有关的电流将约为0.001mA。

希望您能提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NAND 门可用于构建翻转式挡板。

    但如今,您只需将触发器与集成的施密特触发器输入一起使用,例如 SN74HCS72/SN74HCS74。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全同意克莱门斯的观点——SN74HCS72或 SN74HCS74将是这条赛道的最佳选择。 您可以消除两个施密特触发反相器,因为该器件包含这两个反相器。

    对于东西的反冲面,您可以通过选择上升边缘(74功能)或下降边缘(72功能)触发反转来选择是上升边缘触发(即松开按钮时)还是下降边缘触发(即按下按钮时)。

    下面是一个完整的回路,其中包含我建议的值,从:

    我发现许多交换机的跳闸时间不到20毫秒,所以这是一个好的起点。 要记住的事项:

    100k 和1uF 保护罩的时间常数应大于您的去抖电路-这将防止启动时出现任何错误触发。 目前,这一延迟约为220毫秒,这一延迟相当长,但在大多数应用中都不应注意到。

    反跳电路产生的下降边缘(~2.2毫秒)比上升边缘(~24毫秒)更快。 这不一定是必需的,但它确实给设计带来了一定的灵活性。 如果您想获得更平衡的上升/下降时间,则可以交换10k 和1k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和示意图。 我认为这已经回答了我的问题,所以将相应地加以标记。  非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃姆雷斯,你好,希望可以提出后续问题。
     SN74HCS72和 SN74HCS74都是14引脚 IC,但您推荐的原理图似乎使用了12引脚,我在非常有限的知识下无法确定使用了哪些引脚,甚至无法确定使用了哪些引脚编号。

    您是否介意为原理图提供 IC 引脚连接的更多细节,以便我可以更好地分析电路并从分析中学习?

    我在澳大利亚的珀斯, SN74HCS72或 SN74HCS74在当地均不可用,但其他74HC IC 可用。 我的问题是确定哪一种最适合 SN74HCS72或 SN74HCS74。 我相信我需要一个与 GATE 和施密特触发公司合作的芯片。 这是正确的吗? 我希望浏览该设计,因此希望使用当地来源的 IC,即 Altronics (altronics.com.au)。  
    我希望大家能提出建议,因为我在这里学习的曲线非常陡峭,因为我在这个电子旅程中完全是自学的,我非常享受。  
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,埃米尔, 继我上一个问题后,我试图创建一个准确反映您的建议的示意图,并制定了以下内容。  我希望您能为我检查并告知我错误。  我将使用此设计使用本地可用的 IC https://www.nexperia.com/product/74HC14D 来完成设计。 
     我意识到我向你们提出了很多问题,但希望你们能就这一示意图提出建议。  

    感谢您提供的任何建议或帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xx14是完全不同的设备。

    而这条电路需要一个反相输出的反转操作;阿尔特里公司不出售这种产品。 使用 DigikeyMouser等分销商或 TI 网络商店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有正式培训的情况下跳进电子产品可能非常具有挑战性。 幸运的是,今天有很多很棒的资源可以用来学习需要知道的东西。

    您对 HCS72的示意图对我来说很好。

    市场上唯一具有施密特触发器输入的 D 类触发器来自 TI 的 HCS 逻辑系列。 这些都是全新的,因此我们的竞争对手尚未复制它们。

    您可以使用单独的施密特触发器设备“清理”信号,例如 SN74HC14,它是一个六通道施密特触发器逆变器。 对于您不使用的任何通道,只需将输入连接到接地(或 VCC,以更方便的方式)。

    两个红色三角形指示施密特触发缓冲器(或反相器)的位置。 这样做的目的是防止 RC 电路中缓慢上升的边缘与'HC74器件的输入直接交互,而该器件需要快速的输入转换。

    你可能想看看电子发展博客论坛——因为戴夫总部位于澳大利亚以外,我想那里会有一些人可能会更好地帮助你寻找本地资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢埃米尔, 这些信息对我有很大帮助。  只是为了澄清。  我绘制的电路可能会与 SN74HCS72 IC 一起使用,因为该芯片是内置 Schmidt 触发器的 Dtype Flip Flop? 但是,如果我使用的 Dtype Flip Flop 没有 Schmidt 触发器,我需要介绍它们,如图所示?  我是否正确理解了这一点?  或者,即使在我绘制的图表中,我仍然需要施密特的触发器,正如  在他的岗位上所说的那样?

    感谢您在 EEV 博客上提供的建议。  我已经从那里查看了许多场合的信息,因为演讲者 Dave Jones 以非常有帮助的方式提供了很棒的信息(在我的专利里!!) 但直到现在才考虑使用聊天。  我使用了所有电路,并获得了大量帮助。  从我的职位开始,我感到很有挑战性,但 我发现电子行业的人员提供了大量的帮助。  真正慷慨和乐于助人的人才群体。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您始终需要施密特触发器。 这些组件可以集成(在原理图的 HCS 设备中),也可以单独集成(如埃米尔原理图中所示)。