This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT240:ESD 数据请求

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070781/sn74hct240-esd-data-request

部件号:SN74HCT240

您好,支持团队。

《资格摘要》中,ESD- HBM 和 CDM 的结果被描述为“参见数据表”。
但是,数据表不显示 ESD 的结果。


请告诉我 SN74HCT240PWR 的 ESD 数据(HBM 数据,CDM 数据)。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有这方面的 CDM 数据,但 HBM 为2 kV