This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:VCCA 和 VCCB 是否可以连接到相同的电源轨?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070777/sn74avc8t245-can-vcca-and-vccb-connected-to-same-power-rail

部件号:SN74AVC8T245
线程中讨论的其它部件:SN74AXC8T245, SN74LVC541A

您好 TI 团队

SN74AVC8T245PW,VCCA 和 VCCB 是否可以 使用如下所示的相同电源供电?  

此致,

维迪亚

此致,

维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    此设备可以更换为较新的 SN74AXC8T245。

    SN74LVC541A 这样的简单缓冲器将更小,更便宜。