您好 E2E 团队,
我们正在将 LSF0204用于我们的设计,目的如下:
1) MDC/MDIO 的电压电平转换。 MCD 将在推挽式配置下工作,而 MDIO 将在漏极开路确认中工作。
2)控制信号的电压电平转换,在推挽配置中工作。
下面是示意图的屏幕截图-

请查看示意图并分享您的疑问。 此外,我们还在推挽配置中使用3个引脚,在漏极开路配置中使用1个引脚。 您是否发现有任何问题与此相同?
此致,
阿迪特亚·库马尔·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 E2E 团队,
我们正在将 LSF0204用于我们的设计,目的如下:
1) MDC/MDIO 的电压电平转换。 MCD 将在推挽式配置下工作,而 MDIO 将在漏极开路确认中工作。
2)控制信号的电压电平转换,在推挽配置中工作。
下面是示意图的屏幕截图-

请查看示意图并分享您的疑问。 此外,我们还在推挽配置中使用3个引脚,在漏极开路配置中使用1个引脚。 您是否发现有任何问题与此相同?
此致,
阿迪特亚·库马尔·辛格
你好,阿迪蒂亚,
我认为您的电压参考,启用和接地连接示意图没有任何问题。
MDIO 两侧都有上拉电阻器,这是正确的,是漏极开路信号所必需的。 MDC I 假设从 A 侧进入(向上转换为1.8V 至3.3V),在这种情况下,上拉电阻器的位置是正确的(B 侧只有一个上拉)。
我不确定其他2个通道的情况(未显示上拉电阻器)。 假设使用推拉驱动器进行向下转换(B -> A),则不会有正确的上拉电阻器。
剩下的唯一问题是数据速率和电容负载。 这方面的主要关注领域将是向上转换,因此 B1和 B2连接——您是否知道预期的最大数据速率和电容负载(包括来自电路板/电缆的寄生虫)?
您好,埃利斯
感谢您的快速响应。 我们已将 MDC/MDIO 连接到机上的四个 PHY。 迹线长度约为5~6英寸。 预期操作频率为1MHz 左右。 如果您在此处发现任何问题,请告知我们。
此外,LSF0204数据表建议使用一个300欧姆的上拉电阻器。 请参阅以下数据表的屏幕截图-

请建议我们在设计中使用哪些推拉值。 此外,我们还观察到,LSF0204系列没有提到混合模式电压转换,我们正在单个 IC 上使用漏极开路和推挽信号的组合。 这是好的,还是我们可以在启动过程中遇到问题? 如果是,请告诉我们解决方案。
此致,
阿迪特亚·库马尔·辛格